This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:AM3358BZCZ80 + TPS65910A3A1RSLR - VRTC 功耗问题

Guru**** 2519380 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65910, SN74AUP1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767084/tps65910-am3358bzcz80-tps65910a3a1rslr---vrtc-power-consumption-issue

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3358SN74AUP1G08

尊敬的先生:

我们的电路板使用 AM3358 + TPS65910A3A+纽扣 电池备用 BAT (220mA 3.2V)。

当主电源关闭时、我们使用 TPS65910A3A 的仅 VRTC 模式、备用 BAT 电流为253uA。 因此、备份 BAT 寿命仅为1个月。

如何降低备用 BAT 功耗?

e2e.ti.com/.../PMIC-_6CAD31C1_-_8CD65CB8_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 TPS65910数据表中标题为"功耗"的表5.8、在第17页:PMIC 似乎处于睡眠状态、因为它在睡眠状态下将消耗~280uA 的电流。

    如果 PMIC 处于关闭状态、RTC 振荡器运行时、电流消耗将为15-42uA。
    如果 PMIC 处于备用状态、VBACKUP=3.2V 且 VBAT=0V、则电流消耗最大为9uA。

    我还建议您切换到可充电备用电池、而不是一次性纽扣电池。 TPS65910具有一个集成的备用电池充电器、此充电器在数据表第19页的第5.12节"备用电池充电器"中进行了指定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    感谢你的答复。

    主电源关闭时、我们发现 VRTC 在其他模块上的功耗为220uA。 我们参考基于 AM335x EVM 原理图的设计。 (am335x_gpevm_zczbaseboard_3h0002_Schematical_rev1_5c)

    请查看 consumption.e2e.ti.com/.../am335x_5F00_gpevm_5F00_zczbaseboard_5F00_3h0002_5F00_schematic_5F00_rev1_5F00_5c.pdf 以推荐降低功耗的解决方案

    AM335xEVM 上有 U1 (SN74AUP1G08)、我们针对原理图的设计与下图相同。 U1具有超过150uA 的大功耗。

    我们是否可以移除 U1和 U6A?? 有任何副作用吗??

    2.另一个块使用 VTC、U25_40pin (WOL_INT)被使用上拉。

    我们可以更改其他电源吗? 有任何副作用吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dexter、

    我需要将此帖子重新分配给 AM335x Sitara 处理器团队、以讨论 AM335x EVM 上的其他一些连接。 请留出一些额外的时间让他们作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    在 VRTC 有足够的时间斜升和达到1.8V 后、U1和 U6A 用于为 RTC_PWRONRSTn 创建复位释放延迟。 您可以使用另一种方法、如电阻器+电容器、而不使用与门。

    需要 WOL_INT 上的 VRTC 上拉电阻器才能在仅 RTC 模式下正常工作。 EXT_WAKEUP 信号需要1.8V IO 信号。 系统中的其他1.8V 电源在仅 RTC 模式下关闭、因此 VTC 是唯一可用于上拉信号的电源。

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的艾哈迈德:

    感谢您的回复、

    我有一个 有关 TPS65910 BBCH_REG 的问题。

    我在下面的位置和功能中写入了 BAT-UP BAT 充电器使能。 (TPS65910 BBCH_REG => 0x01 (3.0V 使能))

    它将在引导期间设置“Enable (启用)”。 但恢复为在引导后设置禁用。

    设置此 BBCH_REG 和检查 功能。

    tps65910_probe (struct platform_device *pdev)  

    位置:bsp\AM335X\linux\linux-4.1.18+gitAUTOINC+bbe8cfc1da-gbbe8cfc\drivers\regulator tps65910-reguler.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否熟悉 Linux i2c 工具? 可以在 Linux 用户空间内向 PMIC 发送 i2c 命令以帮助您进行调试。 当 PMIC 断电时、该寄存器可能会被复位、因此需要在启动时对其进行配置(例如、在本探测器功能中、请参阅)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的艾哈迈德:

    什么是 Linux i2c 工具? 您能给我提供指南文档吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此处提供了详细信息: https://www.mankier.com/package/i2c-tools

    以下是读取 BBCH_REG 寄存器的示例命令。 其中0x2D 是 PMIC 地址、0x39是寄存器地址。  

    i2cget -f -y 0 0x2D 0x39