This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:TPS54160A 软时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762992/tps54160a-tps54160a-soft-time

器件型号:TPS54160A

尊敬的先生:

我们的客户符合 TPS54160A TSS (软时间)测试结果 与数据表计算公式。不匹配

例如:

CSS=390nf、TSS 应=125ms、测试结果为227ms、

 如果 CSS=470nf、TSS=150ms、 则测试结果为251ms。

因此、客户希望了解这些数据为何与理论计算存在如此大的差距。

TSS 的定义 从 EN 为高电平到 PGOOD 信号为高电平、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    软启动充电电流被指定为仅2uA。 一些探头消耗足够的电流来影响软启动时间。 您能否在没有连接到软启动引脚的附加电路或探针的情况下再次测量输出电压启动?

    在这种情况下、使用电源正常引脚作为软启动完成的指示器应该会获得良好的结果。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复,此问题已解决,但他们想知道 SS 电容器选择器问题,此电容器必须在以下范围内选择? 如果他们选择超出此范围、系统或电路会发生什么情况? 或者、这可能不是严格的要求。

    如果他们使用的470nf 的精度为20%、那么可以吗? 他们需要确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI,团队

    有关上述问题的任何反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    是的、470nF 的额定值正常。 在编写该规格时考虑了电容器容差。  如果电容器的容差值超过470nF、则慢速启动时间可能不会因噪声而成比例增加。  除非需要明显更长的慢启动时间作为典型的慢启动时间、否则这不会影响您的电路。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    自我们上次发布此主题至今已有一周。 如果您的问题已得到解答、我想结束本主题。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    自我们上次发布此主题至今已有一周。 如果您的问题已得到解答、请单击"已解决"或"告知我"以关闭此主题。

    此致、Robert