请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116-Q1 主题中讨论的其他器件:TLC59116、
大家好、
我目前使用 TLC59116进行 RGB 管理、我想使用它来管理一个电源 LED (白色或红外)。
我在 TLC59116-Q1数据表(第31页)中看到、一个 LED 可以使用多个输出。
关于电源 LED、我希望使用5个输出、每个输出最大为50mA、从而以250mA 的电流为其供电。
对于 μ I²C 管理、我是否必须将5个输出设置为相同的值(介于0和255之间)、或者我是否可以将它们设置为不同的值(即:out0 = 255;out1 = 60;out2 = 0...)? 这对我很重要、因为它与 LED 电流阶跃相关联。
如果您需要额外的数据、请不要犹豫、
提前感谢您的反馈
Baptiste、