This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1 - OE

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768041/txb0104-q1---oe

Thread 中讨论的其他器件:TXB0104-Q1TXB0104

尊敬的:

我在 微控制器和一个从器件(SPI 接口)之间使用 TXB0104-Q1器件。

TXB0104用作电压收发器。 在 B 侧3.3V 和 A 侧1.8V。

OE 引脚连接到微控制器端口。

我将 OE 引脚设置为高电平、并将一些 SPI 数据从微控制器传输到从控制器。 但我在 收发器的 B 侧没有获得正确的输出(TXB0104)。

请您在这里帮助解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小幅校正:但收发器的 A 侧没有得到正确的输出(TXB0104)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示您的电路原理图。

    输出端的负载可能过高;TXB 不能与上拉/下拉电阻器配合使用、也不能与增加电容的长布线配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthi、

    请分享一个原理图、最好是一些示波器捕获您看到的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的电子邮件地址。 因为 schmatic 是机密的。

    我将通过电子邮件共享数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthi、

    它是 ti.com 上的 d-Hubbard。