This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:最大输出电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766112/tps62135-maximum-output-current

器件型号:TPS62135

你(们)好

我的客户已对 TPS62135 EVM 进行负载测试。(5V 输入 /0.75V 输出)

在负载测试期间、热量在大约3.2A 时严重产生。

开关波形以双 PWM 的形式生成。

在4A 下、产生的热量最高可达120℃。

该产品是否可以使用4A?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    该器件的工作结温为[-40;+125℃]、您可以在 D/S 的建议工作条件(主题7.3)中看到这些值
    如果您的客户在4A 负载下实际未观察到超出此范围的温度、则不应更改 IC 的性能。

    非常感谢。

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    显示了 TPS62135的数据表、电流规格为4A 输出。
    客户按照数据表中所述测试了 TPS62135的4A 负载。
    他们使用 TI 的 EVM 对其进行了测试。
    从3.2A 开始发热严重。
    并且由于4A 输出时的热量、它不能正常工作。
    TPS62135是否适用于4A 输出?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我还告诉您、0.75V 的输出电压超出规格、在 这种情况下、我们无法保证 TPS62135的性能。

    TPS62135 适用于输出电流为4A、输出电压范围为[0.8;12V]。

    您能否解释一下"发热严重"或提供数字意味着什么?

    当您说系统不能正常工作时, 您是否意味着输出电压不是0.75V? 电阻桥 R1和 R2的值是多少?

    谢谢你。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我没有听到您的反馈。
    已收集有关您的请求的信息?
    您是否有任何后续问题?
    否则、我将假定您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复即可。

    谢谢、

    Dorian