This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电感器波形异常

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766171/ucc28070-abnormal-inductor-waverforms

器件型号:UCC28070

VIN=120V、VOUT=390V。 Pout=1400W。 fline=55Hz。

下面是电感器波形。 有什么建议吗? 或者您需要什么信息来解决问题。

如有需要、可通过电子邮件向您发送原理图和设计文件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    您可以向我发送原理图、设计信息以及您拥有的任何其他示波器波形。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此帖子标记为已关闭、因为我们已通过电子邮件进行了相应的回复。
    此致
    John