This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:UC2854B PFC 并行模式输出

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763930/uc2854b-uc2854b-pfc-parallel-mode-output

器件型号:UC2854B

您好!

我需要一个大功率 PFC 输出应用、如果 UC2854B 是并行模式同步输出、引脚14 (CT)可以连接在一起? 如图所示、存在哪些风险?!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roy Chen52、
    您是否尝试并联两个 PFC 电路以便在两者之间共享功率?
    或者是否要同步时钟并具有单独的负载?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    用于共享电源输出的两个器件并行架构。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    附加说明:就电路图而言、负载未连接。 仅测试单个版本。 发现有一个没有频率锁定输出的相位 CT 引脚、因此我想知道、此连接会相互影响吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roy Chen52、
    是的、您只需一相开关即可操作 PFC。 例如、您可以使用 GDA 输出、然后仅在断开 GDB 栅极驱动输出的情况下测量 CTA 电流互感器上的电流。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此帖子标记为已解决、因为我们一直通过电子邮件进行沟通。

    此致
    John