This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:9~36V 至51V

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767540/lm5022-9-36v-to-51v

器件型号:LM5022

你(们)好,先生  

我是否知道以下 TI 设计可以支持9~36V 输入电压?

如果没有,如何修改它以支持9~36V 输入电压

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    该电路结构支持9-36V 电压、但某些器件的额定电压不支持36V 电压。 您应该将所有输入电容器更改为50V 额定电压。 此外、更改反馈电阻器 R15以将输出电压调节为51V。


    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部