This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:IQ 规格

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767924/tps63070-spec-of-iq

器件型号:TPS63070

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS63070并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

有关 IQ 的规格有多种。

我想确认输入电池寿命。

我应该使用哪种规格?

在这种情况下、我认为应该使用`μ V 至 Vin`的规格、它是正确的吗?

此外,规格为`Ω 至 Vout`Ω, 何时使用?

--

感谢您的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi-San、
    请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../763671
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢你的答复。

    我确认了您建议的应用手册。

    在客户的案例中、他需要了解 Iin、但数据表未描述。

    因为 IQ (Vout)由 Vin 供电。

     空载时是否有任何有关输入电流(Iin)数据的参考数据。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi-San、
    我只有20uA 输出负载的数据。
    在这种情况下、输入电流范围为155uA @ VIN=3.75V 至105uA @ VIN=6V 至170uA @ VIN=16V。
    如果在空载条件下不需要输出电压、则可以通过将 EN 拉至低电平来禁用转换器。 在这种情况下、转换器输入电流(关断电流)最大为26uA。
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢你的答复。

    这很有帮助。

    我将其用作参考。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一