This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767916/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

大家好、我想问一下输入电压与电池电压相差0.3V 时的不利影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    接近电池电压会导致充电器无法运行。 转换器需要在 VBAT 和 VCC 处的输入之间留出一定的余量才能运行、数据表的电气特性表中将其标记为 VSLEEP。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
       大家好、我想问一下我设置的电源输入电压是18V、电池充满时、它是16.8V、差值只有1.2V。 当我输入时、开关电源为18V/5%、最低输入为17.1V。 无论是否已满、它都是最高的15.6V。 那么基准电压 VREF (3.3V)在该时间间隔内不可用、而我的 STAT1、ST。 AT2是零、那么它是正常的吗? 芯片进入睡眠模式、基准电压 VREF 不应为小时。
            

       我想问的是、我们项目的电源输入电压为18V、开关电源的精度为5%、然后我将电池充电电压设置为16.8V、贵公司的芯片能否满足我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如前所述、要使用此充电器、VCC 电压需要比 SRN 电压高600mV (典型值100mV 下降沿+ 500mV 迟滞)、这将反映电池电压。

    现在、根据您的分析、如果电池电压最大值为16.8V、则充电器可能无法开启。 如果确实如此、还请记住、当从电源汲取电流时、电源通过电阻输入线路输入充电器的 VCC 必然会出现压降。 这意味着充电器可能会在睡眠状态下循环进入和退出睡眠状态、因为它会在睡眠期间充电和卸载期间变为负载。

    因此、我无法确认或否认我们的芯片是否符合您的适配器规格、因为现在涉及其他因素、例如充电电流、最大充电电压和输入线路电阻。 但我可以确切地说我之前说过的、如果输入降至 VCC-VSRN <= 100mV 或无法升至 VCC-VSRN > 600mV (进入睡眠模式后)、您将无法为电池充电。


    此致、
    Joel H