This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53601-Q1:LM53601最大输出电压

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM53600MAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765876/lm53601-q1-lm53601-max-output-voltage

器件型号:LM53601-Q1
主题中讨论的其他器件:LM53600MAEVM

尊敬的 Pwr 管理支持:

我的客户以以下方式使用我们的直流/直流:

- 10至36VDCin

– 40°C 至85°C

最大6.55V@700mA

我们的数据表的最大输出电压为6Vout、但提到我们可以在该输出电压范围之外工作。

那么、您能否详细说明一下我们的案例会产生哪些后果和限制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、此器件应能够在6V 输出电压之外工作。

    我将联系产品专家、他将跟进您的建议。

    此致
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL 的工程师、

    出现数据表中所示限制的主要原因是、在发布该数据表时、 对于输出电压高达6V 的电路、仅完成了对各种 BOM 的广泛测试。主要结果是需要高于6V 的不同 BOM。我们推荐了可按需提供高达8V 的 BOM。

    此外、由于存在高输入电压时的开关频率取决于输入电压、而不是最短导通时间、因此频率将低于通常为高输出电压应用选择的频率。

    我将很快向您回复有关您的应用 BOM 的信息。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL 的工程师、

    BOM 与 LM53600MAEVM 中的不同之处在于:
    µH -> 6.8 μ s
    RFBB -> kΩ 8V 时为14.3k Ω
    如需测试报告、请发送电子邮件至 robert.blattner@ti.com。

    此致、Robert