This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59731:给定 VCC 的最大 VF?

Guru**** 2556890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973, TLC59731, LM3699, REG71050, TPS60231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767814/tlc59731-maximum-vf-for-given-vcc

器件型号:TLC59731
主题中讨论的其他器件:TLC5973LM3699REG71050TPS60231

您好!

我正在寻找一些帮助、以设置该器件每个通道的电流。 如果我想为器件提供3.3V 电源、并且蓝色 LED 在20mA 时的 Vf 为2.8V、我是否正确地说我需要一个0.01Ohm 电阻器?

这似乎有点奇怪。 是否有人可以建议 VF 和 VCC 之间的最小差异是多少?

例如、在5973器件中、它显示 VCC = VF + 1V。 59731的情况是否相同、仅每通道一个?

谢谢、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.01 Ω 电阻器将产生20A 的电流

    TLC5973具有需要1V 电压才能工作的内部电流稳压器。 TLC59731没有此类稳压器、需要限流电阻器。 实际上没有最小的电压差、但当电压差变得过小时、VCC、VF、VOUT 或 R 中的任何微小偏差都会导致电流的较大偏差。 您的20mA 目标允许的容差是多少?

    考虑使用5V 升压转换器(此时通常为电荷泵、例如 REG71050)或具有集成升压转换器的 LED 驱动器(例如 LM3699/TPS60231、如果您不需要单独控制 LED)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    如图4所示、20mA 时的 Vout 最小电压约为0.3V。

    如果您对 Vled 使用3.3V 电压、驱动器上将出现3.3V-2.8V=0.5V 压降、这足以支持20mA 恒定电流。

    您无需添加电阻器、因为该芯片输出恒定电流和0.5V 压降对于器件来说是可以的。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kenneth Du"]

    您无需添加电阻器、因为该芯片输出恒定电流

    [/报价]

    对于 TLC5973、这是正确的、但对于 TLC59731、这不是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您指出这一点。

    你是对的。

    在这种情况下、根据等式2、应该有一个(3.3V-2.8V-0.3V)/0.02A=10欧姆的电阻器。

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、数据表中的公式2标记错误。

    它表示电流单位以 mA 为单位、这是我从第一个帖子中到达0.01欧姆的方式。

    那么、它应该是 A、而不是公式中的 mA?

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    公式1和2确实使用了错误的单位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我是否正确地说我无法将5973与 LED 和3.3V 配合使用、但我可以使用59731?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、5973的稳压器没有足够的剩余电压、59731可以使用设计为下降0.2V 的电阻器。但这不是一个好的稳压器: VCC、VF 或 Vout 的容差很容易产生0.1V 的差异、这会导致50%的电流变化。

    您实际上是否需要单独控制三个 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要使用单个主光单元从1个 I/O 引脚驱动 RGB LED。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    则需要使用59731。 (或带电荷泵的5973。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我的设计中目前有59731。 我将讨论 LED 的最小可用 VCC;理想情况下、出于效率原因、我不希望升压过高。 如果我能够坚持使用3.3V、那就更好了。
    谢谢!