主题中讨论的其他器件:TLC5973、 LM3699、 REG71050、 TPS60231
您好!
我正在寻找一些帮助、以设置该器件每个通道的电流。 如果我想为器件提供3.3V 电源、并且蓝色 LED 在20mA 时的 Vf 为2.8V、我是否正确地说我需要一个0.01Ohm 电阻器?
这似乎有点奇怪。 是否有人可以建议 VF 和 VCC 之间的最小差异是多少?
例如、在5973器件中、它显示 VCC = VF + 1V。 59731的情况是否相同、仅每通道一个?
谢谢、
拉斐尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一些帮助、以设置该器件每个通道的电流。 如果我想为器件提供3.3V 电源、并且蓝色 LED 在20mA 时的 Vf 为2.8V、我是否正确地说我需要一个0.01Ohm 电阻器?
这似乎有点奇怪。 是否有人可以建议 VF 和 VCC 之间的最小差异是多少?
例如、在5973器件中、它显示 VCC = VF + 1V。 59731的情况是否相同、仅每通道一个?
谢谢、
拉斐尔