请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 您好!
我有两个关于从充电槽中取出电池组时此充电器的行为方式的问题:
- 拆下电池组后、连同电池组上的 NTC 电阻器、IC 上的 TS 引脚现在由固定电阻分压器偏置为不规则电压。 过去对于不同的充电器、我们遇到了电池充电器仍然认为存在电池并启动充电计时器的问题。 我们希望确保不会发生这种情况。
- 当在充电周期中取出电池组时、是否复位周期? 这意味着如果一个充电周期已经达到一个恒定电压状态、但是电池组被移除、并且一个电量耗尽的电池被插入下一步、那么充电器是否复位并从一个预充电阶段开始? 或者、它是否会尝试从恒定电压下的关闭位置继续?
谢谢、
Ryan B.