This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:电池组拆卸时的行为

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766457/bq24616-behavior-when-battery-pack-removed

器件型号:BQ24616

您好!

我有两个关于从充电槽中取出电池组时此充电器的行为方式的问题:

  1. 拆下电池组后、连同电池组上的 NTC 电阻器、IC 上的 TS 引脚现在由固定电阻分压器偏置为不规则电压。 过去对于不同的充电器、我们遇到了电池充电器仍然认为存在电池并启动充电计时器的问题。 我们希望确保不会发生这种情况。
  2. 当在充电周期中取出电池组时、是否复位周期? 这意味着如果一个充电周期已经达到一个恒定电压状态、但是电池组被移除、并且一个电量耗尽的电池被插入下一步、那么充电器是否复位并从一个预充电阶段开始? 或者、它是否会尝试从恒定电压下的关闭位置继续?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    关于1、如果您取出已充满电的电池且充电器已终止、则快速充电安全计时器将复位。 我需要通过设计确认、如果您在终止前移除电池并导致 TS 故障、定时器会发生什么情况。

    关于2、忽略上面提到的定时器、充电器根据它在 VFB 感测到的电压电平提供设计的预充电或快速充电电流。 如果您为电量耗尽的电池更换了部分或完全充电的电池、则充电器的 VFB 引脚会感应低电池电压、并且充电器仅提供预充电电流、直到电池电压达到预充电快速阈值、然后增加到快速充电电流。 然后、当 VFB 引脚感测到电池电压为 CV 电压时、CV 环路会阻止电荷提供更多电流、从而将电池电压保持在 CV 点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈-请告诉我设计团队在1号比赛中的表现。

    此致、
    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我与设计团队进行了检查、他们确认、如果在取出部分充电的电池时首先(很可能)发生 TS 故障、 则计时器仅暂停、不会复位。  因此、如果安装了另一个电池、它将开始充电、并且只有剩余的安全计时器才能完成充电。  在这种情况下、我们建议切换 CE 引脚以重置计时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    以下是几个后续问题:
    1.如果 TS 故障未发生(即部分充电的电池刚刚被另一个部分充电的电池更换)、定时器是否会复位?
    答:我认为我们所得到的是计时器未复位的原因、因为它首先处于 TS 故障状态、而不是电池移除状态
    2.是否有硬件解决方案可在 TS 故障/电池交换组合之后重置计时器(切换 CE)?
    答:客户没有任何板载 MCU/处理器来监控 STAT1和 STAT2、 如果我的理解是正确的-解决方案需要监控 STAT1以查看其变为高电平、然后 STAT 1和 STAT2变为低电平(指示故障)、然后 STAT 1再次变为高电平以指示故障已清除。

    此致、
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您确认#1上的离线-如果在 TS 故障关闭的情况下更换电池、器件将重置计时器。

    此致、
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1. 是的、计时器将复位。 TS 故障会强制 IC 暂停充电计时器并忽略电池不存在信号。
    2. 一种可能的硬件解决方案(如离线讨论的那样):放置一个逻辑电路来根据 TS 引脚上的电压来控制 CE 引脚。 逻辑电路将监测 TS 引脚上的电压、并检查是否存在热敏电阻。 一旦 TS 引脚电压上升到阈值以上、它将启用 CE。 但是、请确保阈值设置足够高、以便非常冷的电池不会导致跳闸。

    此致、
    Alejandro