This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031:检测电池断开。

Guru**** 2554510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764496/bq24031-detecting-battery-disconnect

器件型号:BQ24031

您好!

我们将 BQ24031用于具有电池的应用。 TI 是否有任何关于如何检测电池断开连接的建议?

充电状态有两个状态引脚、但数据表中并未讨论电池检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    NTC 是否与电池一样连接到 TS 引脚并移除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    NTC 连接到 TS 引脚、但不随电池一起移除。 NTC 不会从电路板上移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhat 您好!
    当电池不存在时、BAT 引脚上的电容器充电和放电。 当电容器上的电压降至4V 以下时、器件开始充电、当电压为4.1V 时、充电停止。 由于 BAT 电容器的充电和放电、这会导致 STAT1和 STAT2引脚从高电平振荡至低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raheem、
    我们是否可以使用 STAT1和 STAT2引脚的状态来检测电池断开/移除? 未连接电池时、它们的振荡速度有多快?
    检测电池断开的最佳方法是什么?

    谢谢
    Prabhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhat、
    再充电的抗尖峰脉冲时间通常为22.5ms、因此会在该持续时间内进行切换。 但是、当电池存在但不使用背靠背脉冲时、也会发生这种情况、因为电池本身无法快速放电。 您是否有任何理由要求通知电池不在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的应用中、我们要求能够判断器件何时缺少电池或从器件中移除电池。 是否有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhat 您好!
    您的应用中是否有 MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    不、我们有 NXP imx6ul 的处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhat、
    当电池不存在时、由于 BAT 引脚上的电容器被充电和放电、此器件充电并停止充电。 这将导致 STAT 引脚上的切换。 您的处理器能否在缺少电池时读取 STAT 引脚上的切换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    是的、当电池不存在时、我们可以读取 STAT 引脚上的切换。 我们注意 到、切换频率(1-3Hz)在不同的 PCB 板之间有所不同(到目前为止已在3个板上进行了测试)。  我们对这是否会一直有效没有足够的信心。 如果这是唯一的方法,那么我们必须做更多的测试。  

    感谢你的所有帮助。