This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65273V:4V、带 I2C

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65273V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166688/tps65273v-4v-with-i2c

器件型号:TPS65273V

您好、E2E、

如果我在输出端设置电阻分压器、能否更改可通过 I2C 进行编程的范围?  DS 会将 1.95V 输出电压作为可通过 I2C 进行编程的最大值、但如果我添加电阻分压器、我可以更改此范围吗?  我假设在这个过程中它也会增加10mV 的步长吗?


谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    感谢您的联系。 不建议以这种方式使用 TPS65273V。 理论上、您可以添加一个电阻器来增加输出电压、但  存在以下风险:由于内部分压电阻器匹配良好、在不同温度、不同转角下、内部分压电阻器的比率是固定 的、因此 TI 可以在无需外部电阻器的情况下确保 Vout 精度。

    但外部电阻器与内部分压器电阻器无关、 因此在不同的温度下、不同的转角点、 Vout  将有很大的变化。  不建议以 这种方式使用 TPS65273V。

    任何不清楚的信息、请告诉我。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russell,

    我将首先结束这一威胁。 如果将来有任何问题、请重新打开。

    BRS、
    卢西亚