This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:UV 检测阈值

Guru**** 2580875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, PMP10200, PMP22288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166075/ucc28631-uv-detection-threshold

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: PMP10200PMP22288

尊敬的 TI 团队:

我在现有设计中使用 UCC28631初级侧调节反激式控制器、需要满足一些更新的要求、其中一个是较低的输入电压。

根据我的理解、在 SENSE 引脚上开关周期的导通时间部分测量输入电压。 另请参见表"引脚功能":"VSENSE - SENSE 引脚... 和输入电压感应/UV 保护"

但我看到最小工作电压差异很大、具体取决于

  • R_a 和 R_b 的值(保持所需输出电压恒定的相同比率、同时考虑到 R_TH = R_a || R_b 介于10kOhm 和20kOhm 之间)
  • R_p 的值

对于最小工作电压、I 测得的值介于40V 至180V 交流峰值/50Hz (反复且稳定)之间、这相当于 SENSE 引脚上的6.4至9.6V。 我希望检测引脚上具有恒定电压阈值、超过该阈值时 IC 会检测到 UV 条件。 但情况并非如此。 (但是、对于开关周期关断时间部分的输出电压测量、我在数据表第7.6章"电气特性"中找到 V_OUT (ref)=7.5V 的精确值、我可以根据测量结果确认该值)

我的问题:

a) IC 在 SENSE 引脚运行期间如何准确检测欠压情况(电压测量、电流测量、毕竟涉及 HV 引脚)?

b) IC 设计人员如何推导表6中的 AC_OFF 值关键器件参数:AC_OFF = 65V_AC/RMS、因此65*sqrt (2)= 92V 交流峰值?
根据我的测量结果和输入电压测量机制的描述、我不明白如果 SENSE 引脚上的电压依赖于外围组件、如何固定该值。

c)为了响应 R_p=3.9kOhm、我能否在 DRV 和 SENSE 之间连接多个二极管以减小输入电压范围(同样、在导通时间阶段操纵 SENSE 引脚上的电压)?
这样做的好处是、我不必在当前设计中调整 R_a 和 R_b。

d)将 R_p 固定为3.9kOhm 的原因是什么?

非常感谢
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您查询 UCC28631。  

    在导通期间通过 VSENSE 引脚测量输入电压时、您的理解是完全正确的。

    a)首先、UCC2863x 器件不适用于低输入电压直流、而是针对通用交流输入(90-264 Vrms)。 这就是为什么 UV ON /OFF 阈值设置为在113Vpk (80Vrms)下开启、在92Vpk (65Vrms)下关闭。 IC 基本上通过 注入一些电流并测量电压电平来感测输入电压、方法 是将电压电平输入到等效于 Ra||Rb 的有效静脉中。

    Ra/RB/Rp 网络必须设置为既缩放辅助绕组上依赖于线路的导通时间摆幅、又缩放依赖于输出的反激间隔摆幅、因此在该处进行调整的能力也受到限制。 因此、对于这些应用、建议将静脉电阻保持在10k 至20k 之间。

    但您的观察结果正确、即它随 Ra/Rb 和 Rp 组合的变化而变化。

    但是、可使用调整 Rp 电阻器来调整导通/关断电压。  如果 Rp 变大、这会使输入电压看起来高于实际值、并允许 IC 以较低的电压启动、然后降至较低的最小电压。  

    40Vpk (28Vrms)对于该 IC 而言将非常低、因为它需要在 Rp 电阻器中具有巨大的偏移 、这将对线路寄存器和 CC 模式限制点产生影响。 我想你一定可以尝试你的 C 点。

    目前、我没有关于 Rp 如何固定在3.9k 的设计公式、但会尝试找到它。 请使用 UCC28631告知我们您的此设计输入/输出电压规格。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢你的答复。

    我现在了解了交流输入范围的来源。 正如您所说、这是标准100-240V (RMS)+/- 10%容差。

    如前所述、我需要能够低于数据表中规定的值。 理想情况下、I

    (1)需要在200ms (未定义 t_f、尽可能快)内承受230V RMS 的15%下降、然后在3秒内线性上升至85%、以及
    (2)能够在50V RMS 下运行

    关于输出电压、次级变压器侧有几个抽头、正负电压约为+/-15V、最大总输出功率为20W。

    上述交流输入范围似乎涵盖了不同国家/地区最常见的交流输入范围。 但是、您能否告诉我、从技术上限制低端交流输入范围的是什么? 换句话说、当我将 UCC28631的限制推向更低的输入电压时、我需要特别注意什么?

    我将介绍高温和低温下的负载瞬变、同时关注 IC 和外部 MOSFET 的最大额定值。 您提到、如果 R_p 值太高、则可能会对线路调节产生负面影响。 我肯定会比较我当前设计和修改的性能、但您可能会推荐任何具体的交流输入电压曲线、以确保线路调节仍然正常? 欢迎提出任何建议。

    此致
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢你的答复。

    在尝试回答您的问题之前、我建议您使用几种可能处于您所关注电压范围内的设计、因为尝试使 UCC28631工作可能很困难。

    PMP10200: https://www.ti.com/tool/PMP10200

    PMP22288: https://www.ti.com/tool/PMP22288

    请给我两天的时间、我将与大家联系、以了解内部限制因素、防止它在低电压下启动。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    要回答有关低电压限制的第一部分、修改 Rp/Ra/RB 会影响内部增益、特别是 Kline、这反过来会影响补偿环路。 其次、由于这些是内部增益、并且没有对补偿器的访问权限、因此更难实现。 我不确定交流电压曲线是 50V 输入的要求、因为它可能会影响线路调节、我们目前没有任何数据来证实这一点。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish