This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464A:关于 LED 驱动器电源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464A, LM3466, LM3464, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766926/lm3464a-about-the-led-drive-power-supply

器件型号:LM3464A
主题中讨论的其他器件: LM3466LM3464LM3409TPS92515

尊敬的所有人:

    请查找现有的 LED 驱动器电源项目:

输入特性:1. 输入电压:120V-277VAC 频率:47-63Hz;2.2。 谐波(THD):THD 15%(120-277VAC);3. PF:0.95 PF 或更低(120-277 - VAC)

输出特性:1. 两组输出、每个组的输出功率约为15W Pout=15W、总输出功率为 P =2Pout=15*2=30W;2。 正常运行期间、灯电压为 Vout= 42-43v、每组都有独立的开路和短路保护功能;3. 输出为恒定电流、每个组的输出电流为 Iout=340-360mA、中心值为 Iout=350mA;4。 调光:0-10V 调光。 当直流电源调整为"0v"时、光应关闭、光不应闪烁;5. 效率:整个机器的输出效率超过90%(120-277VAC)

Q1:能否使用 LM3464A 实现此方案?LM3464A 可支持0-10V 调光。 当直流电源调整为"0v"时、是否应关闭灯、并且不应闪烁?

问题2:是否有更便宜、更合适的器件建议?

  • 请查找现有的 LED 驱动器电源项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    您的120V-277V 电源是否是具有两个350mA 通道的电流源? 如果是、LM3464不是正确的器件。 您可能需要查看 LM3466、它是一个电流共享器件、每个灯串一个。 每个电源输出有多少个 LED 灯串? 如果每个电流源只有一个、则无需 LM3464或 LM3466。

    LM3464是一款 DHC (使用 LM3464可以控制的可调电压输出源)。
    LM3466控制单个 LED 通道、它需要使用至少两个 LED 灯串之间的电流共享。

    0-10调光可通过 LM3464上的散热引脚来完成、但我需要知道这是不是正确的器件。 LM3466的0-10V 调光范围有限、可能不足以用于5%的模拟调光。

    使用高电压 LED 灯串时、从电压源使用降压转换器将更加高效、TPS92515、LM3409以及其他降压转换器将可满足此要求。 在这种功率级别上、使用两级解决方案超过90%不是三态的。

    如果知道要驱动什么电源、两个通道连接到多少个 LED 灯串等、将会有所帮助

    此致、

    Irwin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、