This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:设计文件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692EVM-880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768010/tps92692-design-file

器件型号:TPS92692

您可以共享 TPS92692EVM-880模块的设计文件吗? 我还想知道 EVM 的尺寸是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abi:

    我是否知道您的应用以及您每年需要的卷(数量)? EVM 的尺寸约为3.1英寸 x 2.75英寸。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我们正在开发 LED 驱动器板、以并行驱动 两个 CREE CMT2890 LED。  LED 的额定电压为 Vf=50.8V、If=1300A。这些 LED 将在出厂时安装。

    年度申请:5K

    谢谢

    ABI Varghese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abi:

    请将您的电子邮件地址发送给我(tuan.tran@ti.com)、我将向您发送文件。

    谢谢 Tuan