请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100EVM-001 主题中讨论的其他器件: BQ33100
我想使用 BQ33100EVM-001板来监控 Maxwell 16V 超级电容器模块 BMOD0058 E016 B02。 该模块具有6个与内部平衡和外部抽头串联的电容器(最小电容为58F @ 16V)。 芯片必须在堆栈模式下使用、因为无法访问堆栈中的各个电容器、但是否必须通过移除现有的平衡组件来修改 BQ33100EVM-001板?