This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100EVM-001:将 EVM 与 Maxwell BMOD0058 E016 B02 16V 超级电容器模块配合使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100EVM-001, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767186/bq33100evm-001-use-evm-with-maxwell-bmod0058-e016-b02-16v-supercap-module

器件型号:BQ33100EVM-001
主题中讨论的其他器件: BQ33100

我想使用 BQ33100EVM-001板来监控 Maxwell 16V 超级电容器模块 BMOD0058 E016 B02。 该模块具有6个与内部平衡和外部抽头串联的电容器(最小电容为58F @ 16V)。 芯片必须在堆栈模式下使用、因为无法访问堆栈中的各个电容器、但是否必须通过移除现有的平衡组件来修改 BQ33100EVM-001板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    在堆栈模式下无法实现平衡。

    使用堆栈模式时、必须小心确保 IC 引脚3 (VC1)、4 (VC2)、5 (VC3)、6 (VC4)和7 (SRP)正确端接。 您必须确保任意两个相邻信号之间的差分电压不超过8V。这可以通过一组两个或更多高值电阻器来实现、具体取决于应用中的最大堆叠电压。
    MΩ、如果使用9S 堆栈、最大电压为24V、则可以排列一串由四个1M Ω 电阻组成的串、其中高侧连接到引脚3 (VC1)、底部连接到接地。 18V 抽头 µF 连接到引脚4 (VC2)、并将一个0.1 μ F 电容器接地。 µF、12V 抽头将连接到引脚5 (VC3)、6V 抽头连接到引脚6 (VC4)–每个引脚都有一个0.1 μ F 的电容接地。
    电容 µF 的顶部由引脚3 (VC1)测量、使用1K 串联电阻器和从引脚3接地的0.1 μ F 电容。 电容堆栈的低侧应以 bq33100引脚19上的模拟接地为基准。 在堆栈模式下、VC5和 VC5BAL 引脚未使用、应连接到 VSS。

    如需更多信息、请参阅 :www.ti.com/.../slua751.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bryan 的回复。 根据您的回答、我暗示必须对 BQ33100EVM-001电路板上的 PFET 平衡组件进行去焊接才能在堆栈模式下运行、当然、必须在外部添加1mg 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    取消外部组件的配置将适用于堆栈模式下的操作。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于6个电容器堆栈、R5、R6、R7的值需要更改为 R5 = 48.7K、R6 = 107K、R7 = 7.5K