请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ34Z100-G1、
可能涉及的对象:
我使用 BQ76942和 BQ34Z100-G1作为电量监测计、它们位于同一条 I2C 总线上。 如果我想在 BQStudio 上读取 BQ76942数据、它始终连接到 BQ34Z100-G1。 如何从 BQ76942读取数据? 我尝试在未连接电池的情况下打开 BQStudio、并选择 BQ76942作为目标 IC、但当连接电池时、它会自动切换到 BQ34Z100-G1。
我知道如果我只有 BQ76942板、我可以将其连接以初始化 BQStudio 配置、但是否有更好的配置方法? 尤其是当我没有单独的 BQ76942板时。
谢谢。
陈