This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:可用性更新?

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759940/lmg1210-availability-update

器件型号:LMG1210

我们能否获得发布计划的更新? 先前的估计值已通过...

根据我如何进入 LMG1210的订购页面、它要么告诉我该器 件只能从 DigiKey 购买(无库存)、要么显示 TI 的现货库存。 这是什么?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    好久不见!

    我们现在计划在1月中旬发布此版本。 很抱歉耽误你的时间、很快就会结束!

    我尝试通过几种不同的方式访问订购页面、包括点击您提供的内容、切换至私人浏览窗口、以及通过我的电话访问单独的网络、但我没有看到经销商/TI 可用性指标之间有任何差异。 我们还有一些人过去看到过类似的东西、但不管发生什么、这看起来是间歇性的。 您是否有冲突消息的屏幕截图? 我可以将其转发给合适的团队。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我还通过两个链接看到相同的结果、很奇怪。 没有在我有机会时进行屏幕截图。 我在 Chrome 中浏览、FWiw。

    我将在以后的修订中记住该部件...

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LMG1210的发布看起来可能会延迟更长时间。

    但是、您应该能够在网上订购样片。

    如果这回答了您的问题、您能否按下绿色按钮并将此主题标记为已回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don:

    是否有 lmg1210的新可用性更新?
    您是否知道与上一个数据表相关的某些特性是否会发生变化?

    我们正在等待该组件继续进行 PCB 设计。

    此致
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您将问题发布到 e2e。 我们现在要经历我们的流程的最后阶段、它应该在下一周或两周内进入完全生产阶段。

    自从我们开始对预量产版本进行采样以来、我们尚未对器件进行任何更改。 因此、如果您已经评估了该器件、最终器件将具有完全相同的性能。 我也不会预计目前在线发布的规范会有任何变化。


    如有任何疑问、请告知我们!