This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:ADC VREF 电平

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168341/ucd90320-adc-vref-level

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:UCD90160

如果器件使用内部 VREF 作为电流引脚,则应将 VREF 电平设置为监测12.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    间隔 VREF 固定为3.3V。 您必须有一个外部分压器来监控12V 或任何高于3V 的电源轨。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 有关 ADC VREF 的后续问题:

    1) 1)外部分压器电压应设置为多少? 2.0V,与 UCD90160等旧器件相同?  

    2) 2)对于电流输入引脚,是否建议使用200欧姆的电容器? 如果是,有什么价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.2V 后分压器正常。 可以、您可以保持与 UCD90160相同

    2.建议使用10-100nF 电容进行去耦

    此致

    Yihe