This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:多相操作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768193/ucc28070-multi-phase-operation

器件型号:UCC28070

大家好、

我目前正在开发6kW、360V 交错 PFC 稳压器、并希望将其基于两个3kW 相位。 我认为我对整个设计过程有相当的了解、但我想确认我在选择组件之前已经走了正确的道路。

我的想法是设计一个以3kW 为目标的相位、加上大约250W 的设计裕度。 为此、我完成了数据表中的步骤、并审查了使用3.25kW 作为输出功率的 SLUA479B 设计。 完成设计后、我将所有电流源输出(SS、IMO、VAO)的负载阻抗调整1/2 (因为我将使用两个相位)。 在电压环路补偿方面、我想我使用3.25kW 的每相功率输出吗? 还是由于单个电压控制环路、我在电压环路补偿公式中使用6.5kW 标称值。 在计算 IMO 电阻值时、同样的问题也适用、因为 V2使用 PoUT 作为其参数之一。

提前感谢您的任何帮助。

此致、

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、
    您应该使用 Excel 计算器来设计6.5kW 的应用。
    当您更改电源要求时、您将能够看到控制组件值将如何变化。
    每个相位设计用于处理总负载的一半。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John、我以前没有看到 Excel 计算器、非常有帮助!