请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、
我目前正在开发6kW、360V 交错 PFC 稳压器、并希望将其基于两个3kW 相位。 我认为我对整个设计过程有相当的了解、但我想确认我在选择组件之前已经走了正确的道路。
我的想法是设计一个以3kW 为目标的相位、加上大约250W 的设计裕度。 为此、我完成了数据表中的步骤、并审查了使用3.25kW 作为输出功率的 SLUA479B 设计。 完成设计后、我将所有电流源输出(SS、IMO、VAO)的负载阻抗调整1/2 (因为我将使用两个相位)。 在电压环路补偿方面、我想我使用3.25kW 的每相功率输出吗? 还是由于单个电压控制环路、我在电压环路补偿公式中使用6.5kW 标称值。 在计算 IMO 电阻值时、同样的问题也适用、因为 V2使用 PoUT 作为其参数之一。
提前感谢您的任何帮助。
此致、
Carl