This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:从变压器到 MOSFET 的布局

Guru**** 2539460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760607/tps2372-layout-from-transformer-to-mosfet

器件型号:TPS2372

我对变压器与 MOSFET 之间的布局有疑问

请见 SLVUB75、pdf

在图1中、

我能否将以下迹线从"t1"路由到"q1"和"q4"一起路由

跟踪、PR12、PR36、PR45、PR78

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    是的、您可以将它们路由在一起。 有关示例、请参阅下图以及 TPS2372-4EVM-006用户指南中的图8和10。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于路由空间不足,因此我的 ROUT 4跟踪非常接近。

    是否需要任何布线宽度和布线空间?

    和 Chater 7.2布局指南中
    我看到"间距一致"和"无信号交叉"项
    因此、我想确保有任何我应该注意的事情。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    应根据最大预期电流来确定布线的大小、并根据布线之间的最大预期直流电压来分隔布线。网络上应有计算器可根据安全标准推荐这些测量值。

    您参考的是 TPS2372数据10.1中的两条陈述:
    "不应将信号从流量的一个部分交叉到另一个部分。"
    -"必须在48V 输入电压轨之间以及输入和隔离式转换器输出之间遵守符合 IEC60950等安全标准的间距。"

    第1条语句表示不要跨越电路不同部分的信号。 例如、您不会将输入信号路由到初级 FET 漏极处噪声开关节点下方。 建议将输入走线靠近输入相关组件。

    我的第一项评论谈到了第二项发言。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    如果我能够回答您的问题、请单击您认为最有用的帖子上的绿色"已解决"按钮。 否则、您可以回答任何其他问题、我很乐意提供支持。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师