This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020505:DCP020505U 电隔离测试的测试设置

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP020505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163614/dcp020505-test-setup-for-the-galvanic-isolation-test-of-the-dcp020505u

器件型号:DCP020505

编号:CS1340664
联系人:Achim Stösser
名:Achim
姓:Stösser
简短描述:电流隔离测试、重新打开案例号 CS0723404、请参阅附件
电子邮件:stoesser.achim@addi-data.com
公司:addi-data GmbH
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:
尊敬的技师
在 CS0723404中、我们讨论了 DCP020505U 电流隔离测试的测试设置

 


我们要测试 的是、具有 DCP0505U 和其他数字隔离器的整个电路 可承受500VDC 1秒
您建议我们将完整测试持续时间减少到最大1s。
这是如何实现的? 如果最大 dV/dt 为500V/s、则上升时间小于1s 时无法达到500V。
为了测试这一点、我们使用了一个特殊的高电压测试器件。 我们可以定义上升时间(min 1s)、保持时间(min1s) 和下降时间(min 1s)。 我们可以将允许的最大电流定义为0.1mA
如果高压测试仪显示电流为0、11mA 或更高、但500VDC 正常、则该组件意味着什么?
非常感谢
 Achim Stösser ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    我相信您正参考此主题: (+) DCP020505:测试隔离电压-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    对于高压隔离测试、数据表的第7.3.1.5节规定应限制重复的高压测试。 如果绝对需要、则将电压比指定的测试电压降低20%、每次测试的持续时间限制为1秒。

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison

    我知道我必须将 Testvoltage 降低20%。 我们仅在500V 而非1KV 条件下进行测试、因此我们在1kV 条件下的占比为50%。

    一般情况下,如果还可以,我们只试了一次!

    对于数据表中的 dV/dt、 我们需要最短的上升时间1s 才能达到500V 的测试电压、然后保持1s、并需要1s 才能将电压降至0V。 通常情况下,较慢的上升时间应该比500V/s 好?

     ìs、可以定义1s 上升时间(0->500V)、1s 保持/持续时间(500V)和1s 下降时间(500V -->0V)?

    在数据表中、泄漏电流的额定值为30nA!

    我可以将测试单元的最小值设置为10µA μ s、以便在达到500V 之前中断测试。 如果测试有效(达到500V)并且测得的泄漏电流大约为50µA μ A,这意味着什么?

    Thnask for You Work

    此致 Achim Stösser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    您根据电气特性表中提供的规格描述合理声音的顺序。  

    在泄漏电流方面、您的测试设置是什么?  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好哈里森

    我们将 DCP020505U 测试为单个器件、最大电压为500V DC、04mA  可接受的泄漏电流。 如果测试正常、我们将其焊接在 PCB 上

    并 使用500V 直流电再次测试整个电路板(使用附加的电隔离数据通信器、之前进行了500V 有效隔离测试、没有 DCP020505U)、以确保电隔离正常工作

    最大可接受泄漏电流是多少?

    谢谢

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    您在 DCP020505U 的哪些引脚上应用500VDC? 您能否分享测试情况的原理图?  

    数据表将最大泄漏电流列为30nA。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好哈里森

    如果焊接在我们测试的电路板上的这个引脚(1、2、3、是一个端子- 12、13是另一个端子)之间,Sync 未连接,因此 这个引脚上没有高电压

    如果只有电路板外部的器件经过测试(焊接电路板之前) 、一个端子为引脚12、13、14、15、16、17、另一个端子为引脚1、2、3、26、27、28

    此致 Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    感谢分享、当您在电路板外部测试器件时、您还包括 SYNC 引脚?  

    排除测试该引脚时、测得的泄漏是什么?   

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好哈里森

    SYNC 引脚和 SYNC 引脚均无差异、 在 DCP020505之一上进行测试、 我将泄漏电流限制设置为0.06mA/ 60µA μ s

    达到500V 时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、  

    明白了、您是否仅在引脚2、3和引脚12之间尝试过测试? 此外、您是否注意到在执行高压测试后任何引脚之间的阻抗变化?

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好哈里森

    很抱歉我迟到了,我休息了几天

     在引脚2、3 和12上的测试或者在所有引脚被连接或者没有 SYNC 引脚的情况下没有差异。

    我测试了大约10个器件、结果如下

    其中3个在 泄漏电流限制为0.1mA 的情况下获得成功(我们 HV 测试仪上最小的可调电流为0、01mA)

    7 在最大隔离电压为100V 时失败、电流高达~5-9mA (因为 在我使用500V 进行测试时、HV 测试仪出现了故障、我搜索了较低的电压以查看7个元件之间的差异)

    我们现在的问题是  、考虑到隔离电压、这3个器件是否正常? 电压输出(DCP020505 = 5、6V、负载大约为10mA)工作正常。

    最大值是多少 堆叠电流、我们可以说500V 的隔离电压是否正常?

    非常感谢

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、  

    我需要与团队的一些成员进行内部沟通、讨论这一点。 请在1-2个工作日内回复。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好哈里森

    我已经用 LTSpice 做了一些进一步的测试和模拟

    我是否有 DCP020505U/DCP020515DU 的 Spice 模型?

    如果我采用一个带有1* DCP020505U 和2* DCP020515DU 和3 HV 陶瓷电容器(47nF)的简单简化电路

    是否可以在 1s 上升斜坡(至500V) 1s 保持时间(500V)和1s 下降斜坡(返回0V)期间仿真电流?

    拉电流 为直流高电平会产生该500V 电压

    此致 Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    很抱歉、我们还没有 SPICE 模型可供分享、我认为 Spice 仿真不是调查隔离问题的合适工具。   

    当您独立测试 DCP020505器件或在电路板上测试时、我是否可以麻烦您分享您的设置照片?  我想了解 Hotpot 仪器是如何独立连接到器件的、还是焊接到您的电路板上的。  

    顺便说一下、500V/s 的压摆率是闪存测试的最大限制、实际设置应采用较慢的压摆率、   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是用于 组件测试的"适配器"

      

    这是具有1* DCP020505U 和2 DCP020515DU 的电路板,红线显示了1000V 电压下距离大于3.2mm 的隔离栅,我们仅使用500V DC 进行测试

    此致 Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    感谢您提供信息。  我可以看到、隔离边界上安装了0.047uF 电容器。   当您以压摆率施加 HV 电压时、这些电容器也会消耗电流。  

    3x 0.047uF x 500V/s = 71uA

    因此、测试仪上的60uA 限制设置是不够的。

    当您在两天前提到您测试了10个器件、其中7个器件发生故障、3个通过测试时、这些器件是单独测试还是 在您的 PCB 上进行了测试?

    我将向您发送 PMS 邀请、希望从那里联系您、以便我们能够更快地开展调查。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yahou

    我位于欧洲/德国。

    我所测试的10个器件是独立的。   

    在所有7种情况下、高电压制动器都会分别停止 HV 测试仪。

    通过仅对电容器进行 LTSPIce Simulation,我看到电流接近80µA μ A。

    因此,我将最大电流测试部件设置为0.5mA,与测试 板的值相同。

    我使用我们库存中的一些其他器件,请先检查它们是否低于0.5mA 限制。 我测试了两个电路板、但这些器件未达到0.5mA 限制

    我在没有部件的情况下在电路板上没有看到错误,最大电流低于0.1mA。  我成功使用了两 个成功测试的部件之一。

    我的隔离测试结论:当我将最大电流设置为0.5mA、并且使用该器件对电路板进行的测试成功时、隔离是可以的。  电路板的附加最终功能测试也显示成功。 最大测量电流为0.12mA

    周末愉快

    谢谢、Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Achim 提供的信息。 我认为您的0.5mA 电流合适、同时感谢您在未安装 DCP 部件的情况下验证了电路板隔离。 现在、我们可以重点介绍 DCP 器件。

    除了 HV 隔离测试失败外、您是否检查了这7个器件在焊接时是否也能通过电路板的最终功能测试?  

    谢谢、

    Youhao