This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220

Guru**** 2432450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768097/ucc28220-ucc28220

器件型号:UCC28220

我希望获得90%的最大输出占空比、我已经根据300kHz 振荡器频率计算了充电和放电电阻器、并得到 Rcharge = 53K 和 Rdischarge = 15k、但是在运行时、我似乎没有获得如此高的占空比、 它似乎限制在70%左右。  我已经检查过、这不是电流限制或电路的任何其他部分。  是我计算出的正确值、还是我在某个位置做了错误。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    要在输出端获得90%的占空比、您需要在振荡器上获得80%的占空比。
    数据表第8.3.3节中的公式2显示了这一点。
    不过、在本节中、还指出80%是振荡器的最大占空比限值。
    我为您的应用运行了这些方程、我得到了以下值:
    Rdis = 13.6k
    Rchg = 54.4k
    我建议您尝试使用这些值并查看 Dmax 的行为方式。
    在电源开环运行且禁用 LINEOV、LINEUV、CS1和 CS2的情况下、直接测量 OUT1/OUT2上的脉冲宽度。
    RCHG 和 RDISCHG 的公式可能在 Dmax 的上限非常精确、您可能需要调整电阻器值以获得90%的输出。
    希望这对您有所帮助
    此致
    John