This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:PMBus 系数计算器

Guru**** 2797735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766031/lm5066i-pmbus-coefficient-calculator

器件型号:LM5066I

我正在尝试计算 PMBus 系数、但无法使用以下警告"代码必须至少相差100个"进行计算。  

我的理解是、检测电阻器上的压降应介于5mV 至20mV 之间、 但是、当我测量评估板电阻器两端的电压时(使用100欧姆功率电阻作为负载)、我测量的压降仅为该压降的一小部分、即0.342mV、甚至不是我预期的十分之一。  

我认为我的理解是不正确的、我认为通过调节系统中的电压、我可以充分增加 Rsns 两端的电压以实现这一点、但这似乎还不够、即使我控制负载电流从绝对工作最小值到最大值也是如此。

我已经尝试调节输入电压和负载电阻。 是否假设我们应该填充 R10?  

谢谢、  

射线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    测量值1、5是否对应于系统中的1A、5A?

    我已经通过加载1A 进行了测试、然后收集样本。 接下来加载5A、然后收集样本。 我能够用任何警告进行计算。

    使用最小1A 的负载阶跃使代码保持100的间隔。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有、1和5只是我在那里输入的数字、以查看我是否能够计算。 我一直在该磁场中输入感应电阻器上的电压。 该磁场是预期感测电阻两端的电压还是上面所示的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该是测得的电流。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    如果这回答了您的问题。 您能否在解析后关闭此主题?

    此致、
    Rakesh