This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:EMI 问题

Guru**** 2510365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765831/lm5008-emi-issue

器件型号:LM5008

大家好、

我的客户正在使用 LM5008并面临 EMI 问题、他认为这可能是由 SW 节点振铃引起的。 根据他的经验添加一个相当小的电容器。 MOSFET 的漏极和源极之间的电压差可以改善该问题。 由于 SW 和 VIN 节点已关闭、因此也很容易返工。 客户想知道他可以尝试多大的电容、这不会影响 LM5008的运行。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我不建议在 MOSFET 的漏极和源极之间添加一个电容器。 当电流流经该电容器时、这可能会导致问题。 我建议发送一个启动电阻来降低开关节点的速度、或者添加一个缓冲器滤波器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、
    非常感谢您的建议、我是否知道如果电流流过电容器会发生什么问题。 这是漏极和源极之间的电压?
    此致、
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我担心电容器会因无法处理电流电平而受损。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    明白了、非常感谢大家的赞扬。

    此致、
    陈文森