This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 否

Guru**** 2551170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767776/no

主题中讨论的其他器件:LM5155LM3478LM3481

如何将升压转换器与控制器相关联并动态控制输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor:
    您有什么信号? DAC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个5V 输入、我需要从0到80V 的电压。同时、电压由微控制器(STM32或 TMS320)控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor:
    如果输出电压低于 VIN、我认为升压不是一个好选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以提出一些建议来解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor:
    您的应用是什么? 和负载条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要制作一个频率可调、范围为0至16kHz、振幅可调、范围为0至80V 的发生器。 输出信号为脉冲(0-80V、0-16kHz、10mA)。
    首先、我决定在微控制器上进行控制、使电压稳压器的电压介于5V 至0-80V 之间、但到目前为止我不知道如何执行。
    (抱歉、我的英语不好)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor:
    我向您推荐了功率放大器。 您可以使用具有80V 输出电压的 LM5155等升压转换器、并使用 AMP 来调节输出电压。
    细节解决方案取决于您,我可以限制帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想对"LM3478" LM3481"做些什么。 我很乐意为您提供帮助、因为我自己不仅仅是一名程序员、而是一名电路技术人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor:
    不用客气。 我很高兴为~提供支持
    LM3478优于占空比为100%的 LM3481。