This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:SS 保持断开

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767982/tps25921a-ss-left-open

器件型号:TPS25921A

您好!

我们的客户计划使用具有 SS 悬空的 TPS25921。 我是否可以确认器 件在 SS 保持开路时是否正常工作、即使数据表中提到内部70pF 支持缓慢启动、因此我认为只要传导巨大的皮疹电流、器件就能正常工作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshiro、

    SS 引脚可保持悬空以在输出端获得预定的压摆率(TSS)。 当端子保持悬空时、器件将输出(V (OUT))斜升的内部斜升速率设置为~50V/ms。
    您可以使用设计计算器来查看器件是否在启动时不会出现任何规格问题。
    您可以在以下位置下载设计计算器: www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 此问题已解决。

    此致、