This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:是否可以在每个 IFB 引脚的 LED 电流小于50mA 的条件下使用 TPS61196?

Guru**** 2529670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762006/tps61196-is-it-possible-to-use-tps61196-under-the-condition-that-led-current-per-one-ifb-pin-is-less-than-50ma

器件型号:TPS61196

周先生

我很抱歉我的回复延迟了、感谢您的解释。

>您需要设置为每通道50mA,

>但您需要控制 PWM 占空比,该占空比不会非常大,且不会超过您的最大电流限制。

以上是您对此主题的最新评论。

关于我们如何使用 TPS61196控制每个灯串的 LED 电流小于50mA 的 LCD 面板、

我现在根据您的意见理解如下:

(此处我们假设每个灯串的 LED 电流为35mA、只是一个示例。)

  1) 1) LED 电流应设置为50mA。 具体而言、应将连接到 ISET 引脚的电阻设置为大约100kohm。

     换句话说、LED 电流不应设置为35mA、即连接到 ISET 引脚的电阻不应设置为140k Ω。

  2) 2)除1)之外、还应使用 PWM 来降低流经 LED 灯串的平均电流、从而实现这一目的

   一个 IFB 引脚灌入的电流值不超过每个灯串的 LED 电流、此处为35mA。

   换句话说、我们必须配置 PWM 的占空比、使其永远不会超过70%(=35mA/50mA)。

我的上述1)和2)理解是否正确?

我很抱歉多次打扰你,但请允许我澄清我的理解。

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    是的、您的理解是完全正确的。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的周先生:

    请告诉我电流限制不应设置为小于50mA 的原因

    从 TPS61196的内部结构或其行为的角度来看 、该怎么办?

    例如、我现在想这是可能的  

    TPS61196的内部电路配置为 其 IFB 引脚吸收50mA 电流

    即使将电流限制设置为小于50mA、

    即连接到 ISET 引脚的电阻为140k Ω、200k Ω 等

    当然、我的上述猜测只是一个示例、可能是不正确的、

    但我想知道 为什么不应将电流限制设置为小于50mA

    从这种角度出发。

    此致、

    Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shnsuke、
    TPS61196不支持最大电流低于50mA。 它无法启动。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    很抱歉、我需要进行一些更正、因为 TPS61196的数据表仅提到 TPS61196的输出上转50mA 的精度在+/-1.5%以内。 实际上、该器件每通道可支持低于50mA 的电流。 上次我使用 EVM 进行了测试、但无法启动 LED、因为我犯了一个错误、我没有为灌电流提供足够的余量电压。 最近我又试了一次、测试结果不好、我也向我们的设计人员核实了一下、它实际上可以支持低于50mA 的电流。 我已请求他们帮助我识别低于50mA 是否存在任何风险。 我已经测试了30mA 和45mA、工作正常。 我对错误感到很抱歉、并误解了我的意思。 当我从设计人员那里获得更多信息时、我将更新这些信息。 再次抱歉。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的周先生:

    非常感谢您对本主题的更新。

    我知道 TPS61196即使在这种情况下也可以使用
    IFB 引脚上的灌电流设置为小于50mA。
    我的同事也与其他 TI 工程师讨论过这个主题,
    电流匹配精度稍大于1.5%、如数据表所示、
    电流小于50mA 时的电流。
    我现在想、TPS61196数据表中说电流应该大于50mA 的原因
    电流匹配精度1.5%无法在电流小于50mA 时得到保证。

    如果对我的上述评论有任何误解,请告诉我。

    此致、
    Shinsuke Tanaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    是的、您的理解是完全正确的。 对于 TPS61196、如果满量程电流低于50mA、则无法达到目标匹配精度。 这是主要原因。 另一个原因是、当我们定义该器件时、它主要面向高电压和高电流背光应用。 大多数客户将在50mA 时使用该电流。 因此、我们的规格可保证电弧精度在50mA 以上达到+/-1.5%。 如果您可以帮助单击"已解决"按钮、我将不胜感激。 我们可以在新的"帖子"中讨论此问题。
    此致
    肖恩