This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075在较高温度环境下的工作容差

Guru**** 2514495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765346/bq24075-bq24075-operating-tolerance-on-higher-temperature-environment

器件型号:BQ24075

您好!

我的客户正在通过 BQ24075安全委员会认证其终端设备、他们对下面提到的参数有疑问。 请提供建议。 谢谢。

 

1)在 BQ24075的引脚12和引脚16 (ILIM 和 ISET)上、ILIM 和 ISET 值在整个温度范围内(低= 0°C、室温= 25°C、高= 45°C)是否有可能发生变化? 如果是、您能否就每个目标温度的容差提出建议? 在我们的用例中、我们将设置电阻器值以满足所需的充电电流。

2) 2)对于数据表中规定的 Rilim 和 Riset 计算、它是否基于标称温度(~25摄氏度)? 在极端温度下、是否对这两个值进行过任何计算? 我们的终端设备可能需要在更高的动态温度环境下运行、例如冬季和夏季。

 

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    1) 1) ILIM 和 ISET 的容差显示在 Kilim 和 KISET 参数中。 对于 KISET、最小充电电流系数为797、最大值为975。 下面显示了 Kilim、具体取决于充电电流范围。 这是在0°C 至125°C 的温度范围内。

    2) 2)要在~25C 下计算 RILIM 和 RISET、请使用数据表中的典型值。 对于极端温度、我建议提供最低电流的值、这将是数据表中的最大值、因此充电电流不会超过预期限值。 例如、如果即使在高温下也不希望充电电流超过1A、请使用 KISET = 975、但在室温下可能具有较低的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您之前的反馈。 我们仍然符合安全审查的要求,委员会提出的关切极少。

    我们使用~1A 的输入和输出电流进行充电、因此如果 IN 引脚和 BAT1/BAT2引脚短接至相邻引脚、电路是否会出现任何与安全相关的故障(例如:电击、烟雾、烧坏等)?

    ................................................................................................................................
    高电流引脚 相邻引脚
    IN =引脚13 TMR =引脚14
    ILIM =引脚12
    ................................................................................................................................
    BAT1/BAT2 TS =引脚1
    CE =引脚4 (被连接至 GND)
    ................................................................................................................................

    如果您能分享知识、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noor、您好!
    虽然我无法保证客户进行的安全测试、但将 VBAT 短接至 ILIM 会阻止器件充电。 将 TS 引脚短接至 BAT 将超过温度阈值、并因"TS"故障而停止充电。 在 CE 短接至 GND 时将 BAT 短接至 CE 将导致问题、因为电池将短接。