This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765496/bq27220-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用 BQ27220电量监测计、在我浏览论坛问题时、我找到了有关更改设计容量的答案。 我们希望将设计容量从默认值(3000mAh)更改为9600 mAh、并询问是否需要更改任何其他参数。 我们将添加两个并联的电池以增加容量。

Dmax 的响应是"除了改变设计容量外、还需要将 EDV R0与电池容量成反比。  如果电池节数翻倍、则应将 EDV R0减半。"

BQ27220也是如此吗?  

2.我是否还想在初始时更改默认的完全充电容量?

尊敬的、

Keith Haydon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith

    请查看 TRM、了解如何配置监测计设置并使用 gpccedv 配置 cedv 监测计的参数。

    默认的完整充电容量应设置为您的电池组的设计容量

    谢谢  

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已经查看了 TRM、我知道系数必须通过 我们将执行的 CEDV 数据收集过程来确定、 但是、我们需要更改设计容量、问题仍然是 R0系数也需要按最初的要求与设计容量成反比。

    尊敬的、

    Keith Haydon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keith
    否 使用该工具为您计算系数。 我认为您所提到的帖子是一位客户、他们在为1秒执行该流程后不想重新执行该流程、然后使用了一组相同的电池。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的响应-在我完成 CEDV 数据收集过程之前、我只会更改设计容量。 也许您可以帮助我回答我关于 bq27220 TRM 的另一个问题、校准手册(slua771)中也提到了这个问题。 两本手册都提到了在 Flags 寄存器中找到的 ITPOR 位、但我在任何寄存器中都找不到名为 ITPOR 的位(操作、控制、电池状态(Flags)或监测)-您能不能将我指引到正确的寄存器中找到该位吗?

    尊敬的、

    Keith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keith

    该标志是不可执行的。 这是一个我们需要纠正的错误。 很抱歉造成混淆。

    谢谢
    Onyx