This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:增大 PWM 信号的宽度会导致驱动器输出低于基准电平

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767901/ucc21520-increase-in-width-of-the-pwm-signal-causes-the-driver-output-to-go-below-reference-level

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

我使用 UCC21520并使用来自 MSP430G2553的 PWM 信号来驱动 STW56M60M2-4。当我将 PWM 信号的宽度更改为栅极驱动器的输入时、我发现栅极驱动器的输出低于参考电平为什么会如此?我的 MOSFET 很快就会损坏、 这是原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    很遗憾听到您的问题。

    篇博客文章讨论了输出端出现负尖峰的原因。

    如果您希望我们查看您的布局、请与我建立好友关系、您可以将您的布局私下发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    我是栅极驱动器团队的应用工程师、请允许我尝试帮助您、并为此器件寻找合适的应用工程师。
    我找不到 STW56M60M2-4的数据表、您能帮我找到吗?
    哪个脉冲宽度会损坏 FET? 开关频率和总线电压是多少? 驱动程序是否损坏?
    当您说栅极驱动器低于基准电压时、您是指 VDDA 还是 VDDB 接近 UVLO?
    您能向我展示一个问题的范围波形吗?

    谢谢、