This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:这些器件能否在100kHz 时实现90%的占空比?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS28226, TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768087/tps51604-can-these-parts-achieve-a-90-duty-cycle-at-100khz

器件型号:TPS51604
主题中讨论的其他器件:TPS28226

有疑问、TPS51604和 TPS28226是否能够在100kHz 时实现90%的占空比

这些部件在100kHz 时能否实现90%的占空比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    在100kHz、90%占空比下、高侧导通时间约为9us、低 IDE 导通时间为1us。  

    我认为这在 TPS51604上是可行的。  

    我不支持 TPS28226。  

    您能否使用 TPS28226作为器件型号提交新帖子? 其他 TI 员工将为您提供支持。  

    谢谢