This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:可以#39;t 通过 BQ27530 EVM 限制电池充电期间的平均电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQ27530EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767582/bq27530evm-can-t-limit-the-average-current-flow-during-charging-of-battery-through-bq27530-evm

器件型号:BQ27530EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24161

您好!

目前我使用的是 BQ27530EVM (随 BQ27530电量监测计和 BQ24161充电器一起提供)。 根据我的电流要求、我需要限制电池充电期间的平均电流。 出于评估目的、我使用的是 BQ Studio。  

我使用 电量监测计的数据闪存来限制可编程充电电流。 此外、还根据该参数配置电池充电器寄存器。 但在电池充电期间、我仍然无法更改或限制平均电流。

我是否缺少某些东西或是否有其他限制平均电流的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Karan

    电路板上有一些需要正确定位的跳线设置。 请参阅 EVM 用户指南、了解调节电流的跳线的正确位置。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我们将讨论如何控制来自电量监测计的充电电流、
    问题是当我们更新数据闪存寄存器(Charging_Current_T1)中的充电电流时、它对平均充电电流和瞬时电流没有影响。

    请就此为我们提供帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    感谢您的澄清。 在数据闪存的充电器控制配置中、您的充电器选项设置为什么? 请查看 bq27531的 TRM、它是一款类似的器件、以了解监测计如何控制充电器。 遗憾的是、bq27530似乎没有 TRM。

    此外,在更改当前内容后,您是否可以发送重置命令和。 如果这仍然不起作用、您是否也可以发送 g_chrgrctl_enable 命令。

    www.ti.com/.../sluua96

    谢谢
    Onyx