This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:学习负载参数

Guru**** 2618845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765957/bq34110-learning-load-parameters

器件型号:BQ34110

我们计划在高容量/高电池节数应用中使用 bq34110:6至12节镍氢电池/ 6至30Ah。 由于本应用中学习负载的最大功耗受限、因此我们希望在学习阶段中将可用的最低放电电流设置为1..2%、以便对电池进行放电。 在数据表中、我仅发现 C/100...C/10是一项一般性建议、但如何确定特定电池组的最佳值?

我还有一个问题:由于在我们的应用中 BMS 系统必须支持多种类型的电池组、因此有必要根据电池组类型调整学习负载电阻。 是否可以通过使用 PWM 调制固定电阻器负载来实现它?  如果是、最佳 PWM 频率范围是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    关于确定学习负载的大小、请查看以下培训视频、并特别关注下面链接的终端服务确定算法视频。

    training.ti.com/overview-bq34110-rarely-discharged-battery-applications-introduction
    training.ti.com/bq34110-and-bq34210-q1-battery-gas-gauges-rarely-discharged-applications
    training.ti.com/end-service-determination-algorithm

    对于用于 EOS 确定的学习负载、负载需要相对于电池组具有固定的尺寸。 精度对于 DRD 和 RSD 计算可能至关重要。 对于高精度可配置恒阻负载、与 EOS 确定算法相关的参数仍需要在器件处于非密封状态时针对该特定电池组进行配置。

    如果 SOC 是一个问题(使用 CEDV 算法而不是 EOS 确定算法)、则需要针对该特定数据包将与 CEDV 算法相关的参数配置为器件处于非密封状态。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在培训视频中、我无法找到如何调整与电池组相关的学习负载。 它更多地解释了 EOS 算法的一般工作原理、但不清楚地描述 bq34110在学习阶段内发生的情况以及负载电流和时间间隔的限制。 是否有其他技术资源可用、尤其是镍氢电池应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    负载将由电池容量和降低1-2%电池容量所需的脉冲持续时间决定。
    调整负载的大小以使其放电至 C/10至 C/100范围内的某个位置。 此视频是描述 EOS 特性的最佳信息资源之一: training.ti.com/end-service-determination-algorithm

    此致、
    Bryan Kahler