Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 我们计划在高容量/高电池节数应用中使用 bq34110:6至12节镍氢电池/ 6至30Ah。 由于本应用中学习负载的最大功耗受限、因此我们希望在学习阶段中将可用的最低放电电流设置为1..2%、以便对电池进行放电。 在数据表中、我仅发现 C/100...C/10是一项一般性建议、但如何确定特定电池组的最佳值?
我还有一个问题:由于在我们的应用中 BMS 系统必须支持多种类型的电池组、因此有必要根据电池组类型调整学习负载电阻。 是否可以通过使用 PWM 调制固定电阻器负载来实现它? 如果是、最佳 PWM 频率范围是多少?