This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BC1.2协议芯片

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768106/bq25703a-bc1-2-protocol-chip

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703BQ24392

大家好、

我的客户正在评估我们的 BQ25703。 该电路板具有两种输入源。 一个是5V 输入、另一个选项是9V 输入。 电池为2节串联电池。 因此、客户希望找到降压/升压充电器、我推荐 BQ25703。

当5V 输入出现时、客户希望实现与我们的充电器的 BC1.2通信、但我们的降压/升压充电器没有 D+D-接口。 那么、我只想与您联系、我们是否有一个器件可用作输入5V 电源和 BQ25703之间的 BC1.2协议芯片? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    没有直接器件可以为我们的产品系列中的降压/升压充电器编程正确的输入电流限制。 您需要通过控制器检测 USB 端口类型、然后在充电器上的输入电流限制寄存器中进行适当的更改。

    为了实现类似的行为、您可以使用 BQ24392 SPST USB 开关和 BC1.2检测芯片以及控制 MCU 和降压/升压充电器来实现检测。


    此致、
    Joel H