This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:关于 Battery Management Studio 中的负载寄存器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766583/bq25713evm-017-about-load-register-in-battery-management-studio

器件型号:BQ25713EVM-017

您好!

您能不能告诉我 bq25713的 Battery Management Studio GUI。
我使用 Battery Management Studio 设置 bq25713寄存器、并将数据放入文本文件中。
但是、我加载的文本数据没有得到反映。
例如、我将附上设置充电电流电阻器的屏幕截图。

e2e.ti.com/.../bq25713.pdf

请告诉我原因和解决方案。
如果此问题未得到解决、
我每次都必须输入设置。

请给我支持。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于错误条件、充电电流寄存器可被复位为0。 更改该寄存器的值(尤其是在增大时)并使其复位为0的情况并不少见。

    您能否使用 OTG 电压(0x06)和/或 OTG 电流(0x08)重新运行此实验? 从屏幕捕获中、OTG 似乎未启用、因此您应该能够读取/写入这些寄存器、而不会对系统产生任何影响。 这将帮助我们将问题隔离为是 GUI/I2C 还是由电流变化对系统产生影响所导致。

    无论原因是什么、我们都可以帮助您找到所发生情况的最根本。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve - San、

    感谢您的响应和支持。

    〉您能否使用 OTG 电压(0x06)和/或 OTG 电流(0x08)重新运行此实验? 从屏幕截图中、
    〉OTG 似乎未启用、因此您应该能够读取/写入这些寄存器、而不会对系统产生任何影响。
    〉这将帮助我们将问题隔离为是 GUI/I2C 还是由对系统有影响的电流变化引起。"

    感谢你的建议。
    我使用 OTG 电压(0x06)和 OTG 电流(0x08)对其进行了重新测试。
    不过、该寄存器已复位。
    我将附上测试结果的屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../bq25713_0030_OTG-register-test.pdf

    我怀疑 GUI 的错误。
    您能否就此问题与软件团队联系?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsukui-San、

    请确认、当您选择"Load Registers"时、您也处于"Update Mode:manual"状态、如下所示:

    然后、您必须为已加载设置的每个寄存器手动选择"Write Register"。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San、

    感谢您的友好支持。
    我尝试了您指出的方法。
    我能够 成功加载和写入0x06、0x08、0x3A。

    让我再了解一件事。
    "更改该寄存器的值(尤其是在增大时)并使其复位为0的情况并不少见。"
    加载时 、您能 告诉我将被复位的所有寄存器。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tsukui-San、

    如果看门狗计时器到期、ChargeCurrent 寄存器将恢复为默认值0mA。 如 Steve 所说、该寄存器还会在不同的故障条件下特别复位为0mA。 您可以参阅数据表中的第9.6.3节 ChargeCurrent 寄存器、了解哪些条件会专门触发 ChargeCurrent 寄存器的复位。

    ChargeOption3中的 RESET_REG 位还将复位除 VINDPM 寄存器之外的所有寄存器。

    另外请记住、任何状态寄存器都无法加载到中、因为它们将根据充电器的状态发生变化。


    此致、
    Joel H