This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:LMR16006

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764094/lmr16006-lmr16006

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件:LM2576HV

您好!

我 在我的应用中使用了 LMR16006XDDCT。 我对输入电压施加48V 电压。 但它在启动时失败并烧坏。 我认为原因是瞬态电压。 我必须使用长电缆。

原理图如下。 我等待您的支持。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我认为最可能的根本原因是长电缆的电感在器件的输入端产生振铃。 您也可以共享布局吗? 此外、您能否添加瞬态抑制器(TVS)来钳制输入电压? 如果输入电压被钳位、这也会看到器件是否能够正常运行。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前使用 LM2576HV 设计过相同的电路。 2576hv 没有问题。
    İt 具有相同的输入电压区域。 但 lmr16006的结果不同。

    实际上、我认为这对使用 tvs 二极管没有帮助。
    如果您可以发送电子邮件、我可以共享 Proteus 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将布局发送至 k-wiggenhorn@ti.com。

    您能否在启动期间获取波形并探测 VIN 引脚? 这将有助于查看电压是否过冲?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟你跟进。 我目前尚未收到电子邮件。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您想与我共享您的布局、请将其发送到我的电子邮件地址。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Katelyn:

    我添加了 TVS 二极管并删除了 R1:10K。 然后问题得到解决。 但我不确定哪一个是有效的。 现在我无法尝试其他 tvs 或 r1已解决问题。 因为许多板以级联方式相互连接、因此不会冒烧坏新 IC 的风险。

    我认为移除 R1是关键。 由于值(10K)较低、并且 EN 输入可能无法抗高瞬态电压干扰。

    你有什么意见?
    VIN 引脚和 EN 引脚由于高瞬态电压而具有不同的特性?

    此致。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EN 引脚可达到65V (最大绝对值)、这与 VIN 相同。 我希望 TVS 能够解决该问题。 但是、如果出于任何原因在 EN 引脚上出现额外的振铃、那么这仍然是问题所在。

    此致、
    Katelyn