This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:最大功率耗散

Guru**** 2581175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767987/lm2936-maximum-power-dissipation

器件型号:LM2936

您好!

数据表第6.1项绝对最大额定值注(3)规定如下:  

"最大功耗是 TJ (MAX)、RθJA Ω 和 TA 的函数。 任何环境温度下允许的最大功耗为 PD =(TJ (MAX)−TA)/ RθJA μ W。 如果超过此功耗、裸片温度可能会上升到高于150°C 的 TJ (MAX)、而 LM2936Q 可能会进入热关断状态"

因此、在6.3建议的工作条件下、为什么会有规格"温度 Tj -40°c 至+125°C"?

问题的原因是、在我的应用中、在 Tjmax=150°C 的条件下进行计算时、我会得到这个值

-低于 PD 的标称电压和标称电压下的功率耗散

- Vmax 和 Imax 下低于 PD 时的功率耗散

但计算 Tjmax=125°C 时、我得到:

-低于 PD 的标称电压和标称电压下的功率耗散

- Vmax 和 Imax 下高于 PD 的功率耗散

 

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    LM2936经过设计、表征和测试、可在建议的工作条件下使用。  当超出建议运行条件(高于125 C 的结温)时、您的应用中的性能可能符合或可能不符合数据表中描述的性能。  热关断可用作临时故障保护。  在125 C 结温以上持续运行可能会降低器件的可靠性。

    非常尊重、

    Ryan