This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:PWM 引脚规格

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767591/tps92692-specifiction-of-pwm-pin

器件型号:TPS92692

我想使用外部 PWM 信号进行 LED 调光。 我 无法在数据表中找到 PWM 引脚的规格。 您能否共享用于馈送外部 PWM 信号的 PWM 引脚规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abi:

    第3页显示了输入引脚的 DIM/PWM 说明。 第8.3.10节(第19页)介绍了 PWM 输入。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享 PWM 引脚的电气特性? 想了解外部 PWM 信号和外部 PWM 频率范围的支持电压电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ABI、

    对于100Hz 至2000Hz 的建议内部频率范围(Framp)、外部 PWM 频率是相同的、这在数据表的第5页上。 您可以在这里提高频率、这取决于脉宽和您使用的外部 FET 以及您的系统要求。 这里的关键是能够打开和关闭 PWM FET、并在输出负载上获得正确的 PWM 电流。

    当您使用外部 PWM 时、斜坡输入(引脚11)应使用249K 欧姆电阻接地。 则 PWM HI 的输入电压需要高于3.2V、而 PWM LO 的输入电压需要低于1.9V。 来自 Iramp 拉电流规格(7.75uA 至12.73uA)的第8页。 这是第8.3.10节(第19-20页)的电路和说明、尤其是直接 PWM 的图30。 根据图30以及我们如何比较 PWM 输入与斜坡引脚上的电压电平...如果 PWM 引脚的输入电压电平较低、则可以将249K 更改为较低的值、而 Iramp 容差将决定输入的 HI 和 LO 电平。

    谢谢 Tuan