This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2804:重复启动

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766372/ucc2804-repeatedly-start-up

器件型号:UCC2804

大家好、我的客户使用 UC2804作为辅助电源。 原理图如下所示。

BUS+和 BUS-来自 PV 面板。 PV 电池板的电压将随着电池板上的灯开始上升。  

现在、当 UC2804开始工作时、PV 电池板的电压上升到一个水平。 他们会观察到它反复启动。 但它们使用万用表测量 VCC、始终为9.3V。 我想重复启动是由开启:12.5V 和关闭:8.3V 阈值引起的。 因此、我将要求它们通过示波器测量 VCC。

但启动重复频率如此之高、以至于我不确定它是否是由导通和关断阈值引起的。

建议测量任何其他引脚的波形以确定根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    客户确实需要使用示波器来调试启动问题、请要求他们在启动期间在 Vcc 引脚上发布波形。

    Vcc-Aux 电源轨是否由变压器上的绕组等其他电源供电?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    由于此帖子在10天内没有活动、我将关闭此帖子。 希望客户在这一问题上有一些进展。 如果有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter