This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:不一致的 ADJ 引脚偏置电流数据

Guru**** 2525510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767300/tl1963a-inconsistent-adj-pin-bias-current-data

器件型号:TL1963A

在数据表的第7页上、表格显示 ADJ 引脚偏置电流在25°C 时通常为3uA、但在第11页的图19中、曲线显示在25°C 时 Iadj 约为1.75uA。 在第17页、设计示例使用3uA。 它可能只会将输出电压改变几 mV、但这是否为拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    电气特性表(第7页)中的数据取自一个比典型特性曲线更大的样本大小(图19)。 因此、我们建议在进行计算时使用电气特性表信息。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢