This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:电池切断电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767606/bq24250-battery-cut-off-voltage

器件型号:BQ24250

尊敬的所有人:

我对 BQ24250有疑问、因为电池在长时间没有活动(0V)之后达到截止电压。

在这种情况下、当我在 BQ24250上连接5V 电压时、充电序列不会启动、Vbat 保持在0V。

那么、为什么电池不充电?

请注意、当电池电量至少为3V 时、我对电池充电没有任何问题。 此问题仅在电池达到切断电压时出现。

谢谢

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    为了进行确认、电池连接到充电器的 BAT、TS 和 GND 引脚。 电池放电至低于充电器的截止电压(VBAT_UVLO = 2.37V 至2.63V)、然后 BAT 上的电压降至0V? 如果电压降至0V、则电池的内部保护器 FET 已打开、以防止电池过度放电。 当为充电器供电时、V (TS)处于适当的范围内且 V (BAT)<1.9V 至2.1V、充电器进入涓流充电(25mA 至50mA)、这通常足以使充电器打开保护器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    请注意、只有在长时间不使用产品且电池完全放电时、才会出现此问题。 在这种情况下、由于截止电流、电池电压降至0V。

    当我插入 USB 电缆以提供5V 电压时、电池未充电。 我同意你的意见,但事实并非如此。

    我附加了原理图。 你可以看一下吗?

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    我看不到附件。 只要您遵循数据表中推荐的应用电路、我就不认为原理图是问题所在。 在安全计时器到期之前、短涓流充电电流可能太小、无法为耗尽的电池充电。 您等待电池重新开始正常充电的时间有多长?